This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:BQ25060无法完成充电操作...

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25060, BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064088/bq25060-bq25060-cannot-complete-the-charge-operation

器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他器件: BQ24070

尊敬的先生:

客户设定的充电电流约为550mA、电池容量为950mAh、系统待机电流为30mA、系统工作需求约为90~110mA。

在充电415小时后、客户发现充电无法完成、且/CHG 始终保持低电平。

此时系统已断电。 输入电流仍然为~100mA。

它有什么问题吗?

如何通过设置或通过外部电路完成 BQ25060的充电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该器件的终止阈值为输入电流限制的10.5%、因此只有当输入电流低于~55mA 时才会发生终止。

    对于此应用、bq25060不是最佳选择、我建议使用具有内部电源路径的器件、如 bq24070。 BQ2407x 系列充电电流可以不同于输入电流限制。

    此致、

    Nick