This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:VDD 引脚行为 A-/B-/C-variant

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064245/tps272c45-vdd-pin-behaviour-a--b--c-variant

器件型号:TPS272C45

您好!

我有一些 PTPS272C45ARHFR 用于测试。

A 型型号需要在 Vdd 引脚处提供低电压源以实现正常功能。 n´t 数据表(第28页)所述、器件(A/B/C 版本)应切换到 Vs 作为电源、但如数据表(第3页)所述、A 版本没有内部稳压器。

我在 Vdd 引脚上使用 GND/3.3V/悬空测试了 PTPS272C45ARHFR、始终能够启用输出。 我n´t A 变体需要外部低电压电源来启用输出(如果 Vdd 引脚没有电源、则无法启用输出)。

n´t 存在误解、或者原型型号 PTPS272C45A 是否与所有可能的电源配合使用以进行测试、并且最终的 A-Variant ca 在 Vdd-pin 上没有电源的情况下工作?

此致

Marc Nestler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    是的、理论上、某个版本将需要外部 VDD 来启用数字内核。 让我与团队进行仔细检查。  

    这是否发生在一个装置或您拥有的所有 A 版本装置上?

    此致、

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我刚刚在团队中确认、某个版本具有内部 VDD 稳压器。 它可以选择使用外部 VDD 来降低电流消耗。 我们将很快更正数据表。 感谢您指出!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您提供相关信息。

    此致

    Marc