This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:关于 PFO 的输出状态

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063961/tps3619-about-the-output-status-of-pfo

器件型号:TPS3619

您好!

我想向您询问数据表下图中 PFO 输出的状态。
图中描述了以下条件。
条件:VDD>VDD_MIN
在这种情况下、如果 VDD 不满足0V 等条件、"PFO"的输出是否未定义?
还是固定为"H"或"L"?
此外、VDD_MIN 是否为1.65V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    如果未满足条件、则输出未定义。

    是的、VDD_MIN 为1.65V。

    Jake