This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:使用 BQ76940进行26节电池管理

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063693/bq76940-26-cell-management-with-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的:

我是使用 TI 产品设计 BMS 的新手。 我发现 BQ76940支持15节串联电池。

是否可以使用两个 BQ76940芯片为电动自行车设计26节串联电池? 以及任何参考文档和电路?

我不确定 采用 BMS 芯片的高侧和低侧 FET 控制之间的差异。

哪一个更受欢迎、更受欢迎?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎! 是的、这是可能的。  

    我们有一个适用于 BQ76930、TIDA-01093的参考设计、该设计与 BQ76940 (BQ769x0系列)属于同一系列。  

    您可以以相同的方式堆叠两个 BQ76940。

    关于低侧与高侧、这是一个常见问题、这些较旧的 e2e 线程可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784837/bq76920-low-side-switching-or-high-side-switching-which-one-should-prefer-and-why

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。 这对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。 如您所述、我获得了使用 BQ76940的参考文档。 但我无法通过 BQ76940中的 I2C 读取电池组电流。 它们只是支持 带寄存器的库仑计数。 我是否需要找到另一种方法?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要读取电池组电流、您必须获取库仑计数器的16位 ADC 读数并将其转换为模拟电压。

    然后、根据欧姆定律、您可以使用感应电阻器值找到电流:电流= VADC/RSENSE

     更多指导信息、请参阅数据表的第10.3.1.1.3节16位 CC。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon