This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:使用 USB2ANY 连接多个 BQ79656EVM-021

Guru**** 2546660 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79656EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061900/bq79656evm-021-connecting-multiple-bq79656evm-021-using-usb2any

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我想连接多个 BQ79656EVM-021。 根据数据表 sluuc36.pdf,我们必须使用 BQ79631EVM 模块。 我们无法将 USB2ANY 与基本 EVM 板和 GUI 接口相连。 请参阅附件并分享您的反馈。

我的第二个问题是如何为两个 EVM 供电? 我目前没有电池组,是否可以使用板载电池仿真器? 我有24V SMPS。

请参阅随附的两个 EVM 供电图、并提供连接建议。

e2e.ti.com/.../Multiple-BQ79656EVM-connection-through-USB2ANY.pdfe2e.ti.com/.../Power-connection-between-Two-EVMs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    是的、您可以使用本应包含在随附包装箱中的菊花链电缆连接两个656 EVM。 基本而言、基极(第一个 EVM)将使用单个 USB2ANY 进行连接、第二个 EVM 将使用提供的双绞线电缆进行连接。 在电源方面、您可以在 PWR 和 GND 之间并联使用相同的24V 电源来进行评估、并使用板载电阻梯。 请注意、电源具有足够的电流负载来支持两个器件。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

             感谢您的回答。  我理解您的观点。 但是,我是否应该移除任何跳线?

    如果 必须进行串联连接、则必须执行以下配置

    对于第一个 EVM,我必须移除跳线 J16。 在基本 EVM 中、我必须移除 J14。

    将第一个 EVM 的 Cello0连接到基本 EVM 的 VSTACK。

    在 PWR 和 CELL0之间为两个 EVM 提供24V SMPS。

    我是对的吗?

    我是否应该将外部 NTC 传感器连接到 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您能否发送电路板图片? 除非您的修订版本与用户指南中的版本不同、否则我认为您不需要删除 J14。

    仅在需要时连接 NTC 传感器。

    此致、

    泰勒