This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:电感负载

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064253/tps27s100-inductive-load

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1

您好!

我需要验证此负载开关是否可以处理正负电感负载。

否则、我很乐意为具有 宽输入范围(4.5V 至28V)和高功率驱动能力(4A)的负载开关提供建议
也可以处理电感负载。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    我不确定负电感负载是什么意思。 该器件旨在驱动包括电感负载在内的正直流负载、并且能够承受由于集成内部钳位而在关断期间出现的负电压尖峰。 我们在数据表中对最大退磁能量进行了规格说明。

    您还可以查看此图、查看 TPS1H100-Q1的特定电感器的最大电流、TPS1H100-Q1是同一器件的汽车版本。

    谢谢、

    Shreyas