This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:向 OUT 端子施加5V 电压以对另一个部件进行编程

Guru**** 2510705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063941/bq24040-applying-5v-to-the-out-terminal-to-program-another-part

器件型号:BQ24040

我的设计能够接受电池电压作为电源轨、因此 BQ24040DSQT 的 OUT (引脚10)直接连接到编程接头。 当对器件进行编程时、OUT 端子上将存在5V 电压、但输入端(引脚1)上无电压。  对于 BQ24040DSQT、这是正常条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、正常条件。  请注意、OUT 上的最大电压为7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢、我在数据表中确实错过了这个吗? 如果是、很抱歉。  

    乔治