请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 我的设计能够接受电池电压作为电源轨、因此 BQ24040DSQT 的 OUT (引脚10)直接连接到编程接头。 当对器件进行编程时、OUT 端子上将存在5V 电压、但输入端(引脚1)上无电压。 对于 BQ24040DSQT、这是正常条件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的设计能够接受电池电压作为电源轨、因此 BQ24040DSQT 的 OUT (引脚10)直接连接到编程接头。 当对器件进行编程时、OUT 端子上将存在5V 电压、但输入端(引脚1)上无电压。 对于 BQ24040DSQT、这是正常条件吗?