This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:双电池输入、具有主电池和备用电池

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064047/bq24725a-dual-battery-input-with-main-battery-and-backup-battery

器件型号:BQ24725A

我们的客户正在寻找具有内置电池和外部电池的充电方案。 两节锂电池为3.7V、并通过 USB 充电。 它们需要支持最大充电电流为1.5A 的 OTG。 与下图所示的应用方案类似、我们可以建议使用哪种模型进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有支持双电池充电的单芯片充电器 IC。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。