This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:开关频率限制

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063712/lmg3411r070-limit-of-switching-frequency

器件型号:LMG3411R070

大家好、团队、

我的客户正在评估 LMG3411R070、他对器件规格有疑问。

你可以给我评论吗?

  1. 是否可以在1MHz 或更高频率下运行开关频率?  *根据输出电容的性能,他认为 LMG3411R070可以在高达31MHz]的频率下运行。
  2. 由于降压/升压电感器不能实现高频、开关频率是否限制在1[MHz]?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、  


    LMG341x 器件的最大频率约为1MHz。

    内部降压/升压转换器提供负电压电源(-14V)来关闭器件。  当推高开关频率时、降压/升压电感器无法提供 该负电压、并触发 UVLO。 因此、建议将器件的最大开关频率保持在接近1MHz 的水平。  

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的评论。 我很感激!

    无法屏蔽 UVLO 以自行执行 GaN 工作?...

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    在该器件上无法旁路 UVLO。

    此致、

    John