This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21520:单个 PWM 信号能否驱动双输入驱动器?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064231/faq-ucc21520-can-a-single-pwm-signal-drive-a-dual-input-driver

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC20520

单个 PWM 信号能否驱动双输入驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简介

    有时需要使用单个 PWM 输入驱动双输入驱动器(具有两个独立控制通道的驱动器)。 这可能是由于所用控制器的限制或 PCB 布局注意事项所致。 最简单的解决方案是简单地使用 UCC20520等 PWM 输入驱动器、但有时需要不同的 UVLO 或封装。 在这些情况下、可使用以下外部电路从单个 PWM 信号创建互补输入。

    转换单个 PWM 信号以驱动双输入驱动器

    如  1所示、基于晶体管的简单逆变器可用于反转 INB 的信号、同时将 PWM 信号直接连接到 INA。 这是有效的、因为死区时间可由驱动器控制、因此匹配 INA 和 INB 的传播延迟不太重要。

    如果您对此或相关问题有更多疑问、请点击右上角的按钮向我们提出问题。