This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-602:TPS2378EVM-602

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-602, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063696/tps2378evm-602-tps2378evm-602

器件型号:TPS2378EVM-602
主题中讨论的其他器件: TPS23730

我可以 通过非 Cisco PoE++交换机为 TPS2378EVM-602电路板加电吗?

或者,我只需要 Cisco 交换机即可为电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此设计的设计规格符合强制4线对 UPOE 规范。 这不符合 IEEE802.3规范、它是一种不同的规范。  

    如果您需要符合 IEEE802.3 51W 标准的设计、请查看 TPS23730。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    但如何为  TPS2378EVM-602电路板加电? 从哪个开关开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2378EVM-602符合 Cisco UPOE 标准。 因此、它需要一个符合 UPOE 标准的开关。  

     

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师