This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:占空比问题!!

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063994/tps566238-duty-cycle-question

器件型号:TPS566238

大家好、

我使用 Webench 来模拟客户的应用、但我对占空比仿真结果有一个疑问。

请澄清我错过了哪一部分!

输入电压为4.6V~5.5V、输出电压为4V。

请参见5.05V 输入、我们得到的占空比最高、4.6V 输入我们得到的占空比最低。

请提供建议。

谢谢

 e2e.ti.com/.../WBDesign298.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们将在明天检查并提供反馈。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    它应该是 Webench 误差。  占空比应随 Vin 减小而增大。

    感谢您指出! 我们将向相应的团队报告。