This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:客户正在询问可靠性测试报告!

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009, TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062090/tlc59208f-customer-is-asking-reliability-testing-report

器件型号:TLC59208F
主题中讨论的其他器件:LP5009

大家好、

请告知、关于 LED 驱动器 TLC59208F、我们是否进行了相关的可靠性测试、例如内部 MOS 开关时间的寿命定义?
或相关的测试数据、例如启动次数? 请再次确认、谢谢! 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    否、我们没有针对 MOS 开关时间进行此类测试。 实际上、我找不到 系统中的任何测试记录、可能该器件太旧了。 根据 其他 LED 驱动 器可靠性测试的经验、我们通常会在寿命测试期间(例如 HTOL)使输出 PWM 持续运行。 我认为我们可以保证器件能够在生命周期中保持开/关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    客户询问我们能否提供 HTOL 报告供参考?

    请帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    乍一看、我找不到系统中此器件的任何材料、可能是因为它太旧了。 我会要求产品团队再次检查、但不要 为 其付出太多的期望。

    我想我们可以推荐一些较新的器件、例如 LP5009、它们 还可以通过 PWM 调光驱动8个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    虽然我们没有 HTOL 报告、但我们是否有任何可靠性测试报告可以提供给客户?  

    他们的最终客户正在推动他们的发展。 因此、请分享任何报告以认可我们的器件质量和可靠性。

    或者是否有任何与 TLC59208F 类似的解决方案以及测试报告?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、我们找不到可靠性报告。 对于8通道应用、如果客户可以接受每通道35mA 的最大输出电流、而 TLC59208F 为50mA、则建议使用 LP5009。