This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:FET 损坏

Guru**** 2928710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061406/tps2492-fet-damage

器件型号:TPS2492

 大家好、

我的电路设计基于您的 TPS2492-EVM 原理图、取代了63V 工作电压的组件。 我的电路板上有五个相同的电路、即开关电机控制器、这对于32V 和3.2A 负载下的基准测试非常有效。 我使用工作台 PSU 和电子负载进行测试和输出、我听到负载和 PSU 在施加负载时发出咔嗒声、最终使输出二极管发电、这是一个30V 二极管、因此我升级到100V 版本。

然后在终端应用中使用该板、它在工作中对这些电机控制器进行微调、使其在一天中多次打开和关闭工作台电源。

然后、我换用58V 电池为电路供电、并使用设置为3A 的电子负载、打开和关闭输出几次、导致故障模式和输出"卡住"打开。

 1)事实证明存在两个故障、1)开关 FET 在 D 至 S 之间短路、2) 12V 通过另一个电路(现在已解决)向电池 VIN 线路泄漏~4V 电压、因此输出在关闭时似乎打开

您能想到电子负载的原因、或为什么电压更高可能会造成这种损坏吗? 我现在再次阅读数据表和应用手册。

此外、当使能信号处于高电平但电池关闭时、是否可能导致损坏?

感谢您提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    欢迎使用 E2E、感谢您的到来。

    我们将在下周初重新讨论此问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    它看起来会超出 FET SOA 并导致损坏。

    您能否在随附的设计计算器中填写设计参数并发送给我进行审核以检查 SOA 裕度。 可从 https://www.ti.com/lit/zip/slvc033获取 

    请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 、了解 FET SOA 和关键设计参数的重要性。

    您能否还捕获少量测试波形并分享以供回顾?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3618.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

    您好、 Rakesh、

    感谢您的快速回复、我已填写表格、我的 FET 选择似乎是正确的、并且在打开负载时不在 SOA 中运行、7A 是电流(现在)要求、 但理想情况下希望能够切换50A、搜索3.3x3.3 8引脚封装、似乎没有合适的替代产品、是否有特定类型的 FET 专为在60W 功率下工作和切换高电流而设计? 我想我必须重新旋转电路板、并使用更大的尺寸和/或更多并联 FET。

    此致

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的工作表。 我将在下周初回顾并返回  

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请使用强大的 SOA FET、如 PSMN4R8-100BSE。

    电流感应电阻值是多少?

    启动加载值是多少?

    由于输出端具有大电容、因此请考虑在设计计算器中使用 dv/dt 启动模式、方法是将"yes"设置为 F71单元

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    再次感谢您的回复、我找到了用于热插拔的 MOSFET 系列、实际上选择 了 PSMN4R8-100PSE、因为它采用 TO220封装、易于焊接到我的测试点以进行下一阶段测试、然后选择另一个封装以重新旋转电路板。

    电流感测当前为2MR。 启动负载约为0.4A、不包括电容器充电产生的浪涌。 我现在填充了 dv/dt、但在区域中得到了红细胞。

    我无法上传工作表、因为"插入">"文件"窗口中的"上传"按钮似乎已消失。 请听我说。

    非常感谢

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请参阅以下主题、了解有关将文件附加到主题的说明。

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/761619/faq-how-do-i-attach-a-file-or-link-to-my-post 

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_Master-calc-_2800_1_2900_.xlsx

    您好、Rakesh、

    谢谢、但今天再次尝试、回复按钮已返回、上传按钮已出现、因此这是我的最新工作表、其中包含软启动。

    非常感谢

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请根据附加的文件使用参数值。  

    e2e.ti.com/.../6283.TPS249x_5F00_Master-calc-_2800_1_2900_.xlsx

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的快速回复、这看起来更好、我已经订购了 FET、因此明年将测试这款产品!

    愉快的庆祝活动!

    此致

    James