This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62933:如何实现具有更高 EMI 的单层 PCB 布局?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS62933, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064106/faq-tps62933-how-to-achieve-single-layer-pcb-layout-with-improved-emi

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:TPS54302TPS54335A

单层印刷电路板(PCB)广泛用于主要电器、家用空调、家用音频设备、扬声器和其他小型家用电器。 与多层 PCB 相比、单层 PCB 易于构建、具有有效的成本和更短的生产周期。 在家用电器和智能应用中、工程师希望实现单层印刷电路板(PCB)布局、易于使用且具有成本效益。

大多数工程师遵循 PCB 布局的黄金规则:将输入电容器尽可能靠近 IC 放置、并使由输入电容器、VIN 引脚和 GND 引脚形成的电流环路尽可能小、从而降低噪声和 EMI。

图1关键电流环路

在具有传统引脚的器件中、SW/PH 引脚通常位于 VIN 和 GND 引脚之间。 因此、为了缩短 CIN 和 IC 之间的距离、有必要更改 PH/SW 引脚走线以避免妨碍 CIN 和 IC 的连接。 我们可以通过将 PH/SW 走线移至底层或使用多个0欧姆电阻器跳过走线来实现这一点。 但是、双层 PCB 成本远高于单层 PCB、添加0欧姆电阻器会增加 BOM 成本。

经过优化的引脚使工程师能够将输入电容器放置在足够靠近 IC 的位置、而无需将 PH/SW 移到底层或使用0欧姆电阻器。 图2分别提供了传统外引脚和优化外引脚中的“SW”位置。

图2传统外引脚与优化外引脚间的关系

以 TPS62933具有优化引脚的3.8V 至30V、3A 同步降压转换器为例、展示了如何实现单层 PCB。 图3显示了 TPS62933、TPS54335A 和 TPS54302的 EVM 参考设计之间的比较。 很明显、TPS62933可以轻松实现单层布局、而 TPS62933的 EVM 参考设计具有最小的 PCB 解决方案尺寸、不需要任何过孔或底层布线。 此外,TPS62933具有出色的 EMI 性能和稳健性。 经过优化的引脚可减小关键电流环路面积、从而降低自身噪声并提高 EMI 性能。

图3:TPS62933、TPS54335A 和 TPS54302的临界电流环路比较

图4、5和6分别演示了 TPS62933的 EVM 原理图、参考 PCB 布局和 BOM (具有解决方案尺寸)、并说明了如何实现单层 PCB 布局。 更详细的布局指南可在 数据表中找到。

图4 TPS62933的 EVM 原理图

图5 TPS62933的参考 PCB 布局

组件

器件型号

尺寸(mm^2)

IC

TPS62933、SOT583

1.6mm * 2.1mm

电感器

74439346068、W ü Würth Elektronik

6.65mm * 6.45mm

输入电容器

CGA5L1X7R1H106K160AC、TDK、1206封装

3.2mm * 1.6mm、2x

输出电容器

C3216X5R1V226M160AC、TDK、1206封装

3.2mm * 1.6mm、2x

其他组件

0603封装

1.6mm * 0.8mm、10x

总尺寸(mm^2)

包括组件和布线空间

22mm * 20.3mm = 446.6mm^2.

FOM (mA/mm^2)

TPS62933最大负载为3A

6.717mA/mm^2.

图6解决方案尺寸汇总

总之、经过优化的引脚排列降压转换器可帮助您方便地实现具有更高 EMI 的单层 PCB 布局。