This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:替代 LM2734X 的更好替代组件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR14010A, LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063998/lmr50410-q1-better-alternative-component-to-replace-lm2734x

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14010ALMR54410

 我想找一个替代组件来替代 LM2734X,它在 VT2/3项目中用于1.5电压输出 (输入电压为5.7V)。

我选择 LMR50410-Q1是考虑因素,但我不确定您是否有其他更好的选择来应用于我们的变速器控制单元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yawei、

    另请查看 LMR14010A、: 4V 至40V、1A、 LMR54410、 4V 至36V、1A、  

    Elena