This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:浪涌电流保护

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063997/tps2552d-inrush-current-protection

器件型号:TPS2552D
主题中讨论的其他器件: TPS2553D

您好!

我查看了数据表、似乎该器件没有额外的浪涌电流保护功能、对吧?

唯一的一个电流限制保护(包括最大直流输出电流和输出短路)是在 ILIM 引脚上设计一个外部电阻器、最大值为1.7A 典型值。

当过流触发时、器件进入恒定电流模式以限制输出电流、但不会关闭内部 FET 以禁用输出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    数据表对此进行了说明、在两种不同的条件下、器件响应会有所不同。

     第一个条件是当器件加电或启用时出现短路或部分短路。 相对于接地、输出电压保持在零电位附近、TPS2552D 和 TPS2553D 将输出电流斜升至 IO。 TPS2552D 和 TPS2553D 器件在过载情况被移除或者器件开始热循环前限制到 IO 的电流。  

    -->这意味着器件进入恒定电流模式以限制启用或上电后的电流。

    第二个条件是在器件启用并通电时发生短路、部分短路或瞬态过载。 该器件在时间 TIO 内响应过流情况(请参阅图21)。 在此期间、电流检测放大器过驱、并暂时禁用内部限流 MOSFET。 电流感应放大器可恢复并限制输出电流至 IO。 与前一种情况类似、TPS2552D 和 TPS2553D 器件会限制流向 IO 的电流、直到过载情况消失或器件开始热循环。

    -->这意味着器件将首先打开 FET,然后进入恒定电流限制模式以限制电流。

    唯一的电流限制点由外部 ILIMI 电阻器设置。 如果您需要75mA 的电流限制、可以将 ILIMIT 引脚连接到 IN。

    不确定" 额外浪涌电流保护"是什么意思。 以上是 TPS2552D/3D 在电流限制方面的作用、我认为这有助于避免第一种情况下的浪涌电流、并有助于在第二种情况下降低浪涌电流。

    此致、

    Bob