This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:1A OCP 和应用问题检查

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063990/tps25926-1a-ocp-and-application-questions-checking

器件型号:TPS25926

各位专家、您好!

我的客户希望查看以下问题。 请帮助您查看以下问题吗? 非常感谢!

  • 我们是否具有1A OCP (RILIM=10kohm)的最大/最小规格? 如第5页的数据表 EC 表。
  • 我们是否具有1A OCP (RILIM=10kohm)的测试波形

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们可能没有该数据。 请参阅此图以了解1A 时的精度。 建议的最小电流限制为2A。 电流为1A 时的精度较差。  

    此致

    Kunal Goel