This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:误差放大器输出源电流

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063953/tl2845-error-amplifier-output-source-current

器件型号:TL2845

您好!

我们正在使用 TL2845并想知道误差放大器提供0.5mA 电流。  如果我们 通过将反相引脚接地来禁用误差放大器、这是否意味着我们需要从 COMP 引脚拉出以将转换器电流峰值基准降低至0的最坏情况瞬时电流为0.5mA_min (0.8mA_Typical)?  我们想 了解如何计算光耦合器集电极偏置电流、并考虑到更坏情况下的光 CTR (连接到 COMP 引脚的光耦合器集电极、未在图片中显示)。

当 TL2845误差信号放大器被禁用(反相引脚接地)时、COMP 引脚的小信号阻抗是多少? 对于小信号分析、该阻抗与光耦合器集电极上拉电阻器并联。  其他应用手册和在线研讨会讨论了光耦合器输出电容和上拉集电极电阻器(用于计算极点)、但没有人考虑 COMP 引脚的小信号阻抗。 或者它是如此之高、以至于可以忽略不计?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    对于 Q1:我认为如果您禁用 EA、则需要添加外部上拉电阻器和电源、然后将光耦合器的集电极连接到 COMP 引脚。 因此集电极电流的最大值取决于 上拉电阻器。

    对于 Q2:禁用 EA。 因此、小尺寸分析没有差异。

    BR

    徐杰瑞