请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 您好!
我想在 具有互补轨输出的 SMPS 中使用 UCC24612。
我想知道是否有任何应用手册介绍了 该器件如何以及是否可用于负电源轨。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Noel:
我们没有具体的应用手册来说明如何在负输出中连接 UCC24612。
下面是介绍 UCC24612连接类型的应用手册。 我认为这可能会对您的设计有所帮助。
《UCC24610和 UCC24612同步整流器范围扩展指南》
谢谢
此致、
Wesley