This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810EVM-003:电源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810EVM-003, UCC28810, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062853/ucc28810evm-003-power-supply

器件型号:UCC28810EVM-003
主题中讨论的其他器件: UCC28810UCC28811

是否可以使用具有 UCC28810/11 IC 的 UCC28810EVM-003通过 LED 电源驱动器板为 LED 驱动器微控制器供电?

如果可能,我们将如何从 LED 电源驱动器板向 LED 驱动器微控制器提供18V 的输出电压(即 IC UCC28811降压级的工作电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Payal、我不确定您的具体要求。   

    以便我可以帮助您:

    请澄清"LED 电源驱动器板"的含义。

    请 提供您想要实现的目标的图示或已标记的原理图(包括 适当的标签)。

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8688.Block-Diagram.docx

    你好,Ray  

    希望我的方框图可以帮助您更清楚地了解这种情况。  LED 电源驱动器板、指 LED 驱动器板为 LED 供电以发光。 因此、我们想知道 LED 驱动器 IC 内部使用的电源是否也可用于微控制器。 还是我们必须为其提供外部电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供方框图 Payal、这对您有很大帮助。

    这很难说、因为它取决于您的微控制器的功率要求以及您所需的启动序列。  

    VCC 应在应用交流电后立即可用、但其电流能力受 R14和 R16的限制、直到 启用 U1。  通常、微控制器需要相对较高的突发电流、因此您必须将其考虑在内。  可能还有其他潜在缺陷、因此我强烈建议您考虑为您的微控制器提供专用电源。  

    很抱歉、我不能更具体一些。  您是系统的专家、因此我无法告诉您这是否会起作用。  我建议您使用原型电源、如果 VCC 不足或系统出现其他问题、还应使用临时电源。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    非常感谢您提供的信息。 这对我们有所帮助。