This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1842A:如何选择一个 MOSFET 控制器芯片

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063609/uc1842a-how-to-choose-a-mosfet-controller-chip

器件型号:UC1842A

我想构建一个恒流源。 输入电压为直流。 输出电流为0.5A。 ~输出电压为10 μ A 150V。 选择哪个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建议使用半桥拓扑来满足此要求。 我知道输入电压吗? 谢谢。