This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 建议查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28742, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063794/ic-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28742UCC256402

您好、TI 专家

客户询问如何推荐适用于医疗设备 DC-DC 2.2KW 的 IC。

-输入规格直流280V ~ 370V (电池)输出规格2.23KW。

[电路预期配置]

- PBA1:60V/25A (1500W)→全桥

- PBA2:24V/18A (430W)→半桥

       20V/10A (200W)→半桥

       12V/8A (100W)→反激式或20V/10A 组合双 F/B)

请推荐合适的 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

     您可以为  60V/25A 选择相移全桥控制器 UCC28951。 和用于半桥拓扑的 UCC256402、用于反激式的 UCC28742。

    您还可以尝试移除反激式器件、仅使用一个 UCC256402、但需要注意输出电压交叉调整率。

    希望这对您有所帮助。