This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:轻负载功耗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063418/tps63031-light-load-power-consumption

器件型号:TPS63031

你(们)好  

我们将 TPS63031芯片用于我们的低功耗传感器。 遗憾的是、未在 PS/SYNC = GND 的情况下对器件进行轻负载配置。

1) 1)输入功率为5.5mA@4V 、而输出未连接到任何负载或仅为下行 IC 提供静态电流。

2) 2)器件关断时、输入为0mA@4V。

当 PS/SYNC 短接至 VINA 时、此器件消耗如此多的功率或在轻负载时效率如此低是正常现象吗?

请注意、EN 通过1M 上拉至 VIN、这与参考设计不同。 将 VINA、EN 和 PS 连接在一起的参考设计。 我们的连接方式是否可以接受?

期待着善良的灵魂指向正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shanguo、

    这在 EN 通过1M 电阻器连接到 VIN 时是正常的。

    对于 PS 被上拉、省电模式被禁用、并且在轻负载期间您将获得较差的 EFF 性能。 这很有道理。

    此外、您是否需要在高温下启动?

    此致

    TAO