Other Parts Discussed in Thread: TPS63031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 你(们)好
我们将 TPS63031芯片用于我们的低功耗传感器。 遗憾的是、未在 PS/SYNC = GND 的情况下对器件进行轻负载配置。
1) 1)输入功率为5.5mA@4V 、而输出未连接到任何负载或仅为下行 IC 提供静态电流。
2) 2)器件关断时、输入为0mA@4V。

当 PS/SYNC 短接至 VINA 时、此器件消耗如此多的功率或在轻负载时效率如此低是正常现象吗?
请注意、EN 通过1M 上拉至 VIN、这与参考设计不同。 将 VINA、EN 和 PS 连接在一起的参考设计。 我们的连接方式是否可以接受?
期待着善良的灵魂指向正确的方向。