This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063533/lm2675-lm2675

器件型号:LM2675

TI 应用手册#SNVA538在第13页有一个公式、用于计算使用 LM2675-5.0的开关稳压器电路的输入阻抗。

RO = 5 Ω、RL = 0.088 Ω、ESR = 0.09 Ω、D = 0.458、LO = 68uH、Co = 68uF

我使用公式生成了一个图、并在第13页假设 Si = 2 x 3.14 x Fi、其中 FI =频率1Hz 至100000Hz

以下是使用 Excel 电子表格生成的图形:

我的图形显然与第13页的图形不匹配。

在我的图中、100Hz 时的值为20.3欧姆、在 TI 图中、该值大致相同。

在我的图中、900Hz 时的值为10.6欧姆、在 TI 图中、该值大致相同。

在我的图中、2500Hz 时的值为9.6欧姆、在 TI 图中、它大约为1.8欧姆、这是一个很大的差异。

我的图中6000Hz 的值为13.0欧姆、在 TI 的图中、它大约为10欧姆、这是另一个很大的差异。

我使用手动计算器手动验证了100、900、2500和6000 Hz 的 Zi 值、以消除 Excel 电子表格计算可能出现的问题。

应用手册第5页指出、输入滤波器的输出阻抗和开关电源的输入阻抗的曲线应很好地分离。

如果我能够准确地复制第13页上的图形、我将有信心使用该公式进行 Zi 阻抗计算。

如果能帮助解决这些差异,我们将不胜感激。