This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062437/tps53315-schematics-review

器件型号:TPS53315

您好!

我的设计中使用的是 TPS53315RGFT。 我希望专家对我的设计进行审核并提供反馈。 我使用 TPS53315为 SATA 器件供电。

VIN=12V

VOUT=5V

Iout=7A

我在下面附上了原理图:

e2e.ti.com/.../TI_5F00_Regulator_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4073.TI_5F00_Regulator_5F00_review.pdf

    这是我反馈的原理图。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 确保遵循数据表上的布局建议。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您分享反馈。 我有几个问题、如下所示。

    1.我使用数据表中提到的公式13计算了 RTRIP。 我认为 L=3uH、fsw=400kHz、IOCP=15A。 根据计算结果、77.7k 看起来更合适。 68.1K 的 RTRIP 值提供13.37A 的 IOCP。

    使用数据表中的公式18计算出 R1值。 R1=73.2K 为 ME Vout 4.9V、R1=69.8K 为 ME Vout 4.7V。 因此、我认为 R1=73.2K。

    此外  、在应用电路图图22中、它们已连接 RF、VFB 并跳闸至 AGND。 但 AGND 已连接到 PGND。 那么、是否可以将这些引脚连接到 PGND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1  、77.7k 的往返是可以的。  78.7k Ω 或76.8k Ω 的标准1%电阻器的成本可能更低。  

    2. RCC 电路注入纹波并将偏移输出电压, 如果您更改 R118、C302或 C299,则可能需要调整73.2k。  

    使用 eq 18、您应该在没有 RCC 电路的情况下使用73.2kOhm 计算4.992V。   使用69.8k 时、它将为4.79V。

    如果您包含 17的 RCC 注入 Vinj_out、 我认为 Caleb 接近5V

    R2    、R8和 R4对噪声敏感、应连接到 AGND。   则 AGND 应连接到 PGND 上的一个位置。   一些设计人员使用0欧姆电阻器来定义 AGND 连接到 PGND 的位置、以防止 PCB 软件自动转接连接到任何位置。  

    有关 PCB 布局示例、请参阅图38

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.要根据公式17计算 Vinj_out、我是否可以知道 Vinj_out 是否是使用公式16推导出的。 如果使用公式16、我想知道用于计算 Vinj_out 的 IND (RIPPLE)、ESR 和 Cout 值是多少。

    此外、我是否必须更改 R118、C302和 C299值? 还是可以保留相同的值。

    2.我还想知道 IC 的哪个引脚应该连接 RF、TRIP、MODE 和 VFB。 IC 的引脚1或引脚4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 将在圣诞节和新年假期外出。  

    要回答您的问题、我建议您联系 WEBENCH 设计 人员以实现您的设计目标。  

    对于问题2、请将 RF、TRIP、MODE 和 VFB 连接到引脚1。 引脚1应是模拟接地层。