This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25960:45W 快速充电解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063852/bq25960-45w-quick-charging-solution

器件型号:BQ25960
主题中讨论的其他器件:BQ25890H

您好、先生、

我们的客户新平板电脑项目 希望实现45W 快速充电、并且需要支持 QC3.0和 PE3.0 快速充电协议。 他们 计划使用 BQ25960+BQ25890H 来满足需求、并希望确认该解决方案是否可行、或者  是否有更好的解决方案可供推荐?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此器件配置应支持45W 充电。 BQ25890H 具有可驱动的 USB 引脚、因此可与许多充电适配器兼容、但这需要主机控制和软件来实现。

    此致、

    Juan Ospina