This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:bq76940和 bq78350组合

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ76952, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063915/bq78350-bq76940-and-bq78350-combination

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76952BQ34Z100EV2400

您好!

 bq76940和 bq78350是否是电池组应用(最多15节电池) BMS 的良好组合? 或者您还有其他建议吗?

我们可以请求在 bq78350上运行示例代码吗? 还是 bq78350仅允许用户通过 SMBus 对其寄存器进行编程、我们需要使用另一个 MCU 作为主机来对 bq78350进行编程?

如果需要主机 MCU、您能否推荐还支持 CANbus 的 MCU?

谢谢、此致、

-Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    bq76940和 bq78350是最长15秒的理想组合。 不过、这确实使用了旧的 CEDV 算法来进行监测。 如果您想升级到更新的 Impedance Track 算法、我建议您使用 bq76952监控器的 bq34z100监测计。

    遗憾的是、我们不提供示例代码、但 bq78350确实附带了器件上已有的固件映像。 您可以在使用 MCU 之前使用 EV2400与监测计通信并调整参数。

    您最终需要一个主机 MCU 才能从监测计中读取 SOC 和其他信息、并能够在系统中使用此信息。 很遗憾、我无法对 MCU 提出正式建议。

    谢谢、如果您有任何疑问、请告诉我、

    杰克逊