This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM72295

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063887/sm72295-sm72295

器件型号:SM72295

我在使用此全桥驱动器时遇到问题。 直流总线为24VDC。 当我们打开直流电源时、在全桥配置中生成输出电压、该配置使用连接到两个半桥的两个结点的电源变压器进行升压。  

电路会产生电压、但在一秒钟内、驱动器会灼伤、从而使其冒烟。  

是因为 HSA 引脚28直接连接到顶部 MOSFET 源极。 当 MOSFET 接通时,哪一个将连接到24V? 请建议替代解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 HSA 和 HSB 引脚的额定电压最高可达100V、因此这些引脚上的24V 电压不应成为问题。

    首先要检查的是器件的功率耗散、以确保不超过器件可处理的建议最高结温(125C)。  数据表的"功率耗散注意事项"部分详细介绍了如何根据您的开关频率、输出负载电容和 VDD 电压估算功率耗散。 计算器件需要消耗的功率后、您可以使用该功率(P)根据最高环境温度(Ta)和该器件的结至环境热阻(RθJA = 60W/°C)来估算结温(Tj)、方法如下:

    TJ =(P * RθJA)+ Ta

    计算得出的 Tj 不应超过该器件的125°C 建议最高结温。  

    此致、

    Leslie