This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985IM5-1.8/NOPB 参考需要以下证书

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063304/lp2985-following-certificates-needed-for-lp2985im5-1-8-nopb-reference

器件型号:LP2985

您好!

我们正在使用您的组件 LP2985IM5-1.8/NOPB 开发器 件、根据 ISO 13485标准、该组件被视为我们器件的关键组件。

您能否向我们发送此组件数据表中宣布的认证证明?
以下是预期证书的列表:
-合规证书
JEDEC 文档 JEP155
- RoHS
-范围
-无锑/溴(绿色)
IEC 62474 DB

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我将在两个工作日内再次与您进行探讨

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        请参见随附的更新文件夹、其中包含 有关 RoHS、IEC62474、REACH、绿色环保以及该特定器件的质量和可靠性声明的声明文档、该声明表明已满足相关 JEDEC 和合规性标准。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

    e2e.ti.com/.../2656.LP2985.zip