This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:接近0mA 时的压降电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063883/tps7a02-dropout-voltage-at-close-to-0ma

器件型号:TPS7A02

大家好、

为什么即使输出电流降至~0mA,压降电压仍保持在80mV 的稳定状态? 不应该继续下降,因为晶体管的 Rdson 是恒定的? 请参阅数据表中的图:

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    RDS_ON 实际上不是恒定的、但当导通 FET 完全导通时、它接近于恒定的、当负载电流较小时、导通 FET 并非一直导通。 我相信、通过比较图32和33可以看到的最小压降电压是因为需要栅极电压来将导通 FET 的 VGS 接入饱和区。 即、较大的 VOUT 需要更大的栅极电压才能使导通 FET 完全导通、因此在负载电流足够大、导通 FET 需要完全导通之前、压降电压不会开始上升、 低于较低 VOUT 器件的点。  

    此致、

    Nick