This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:TPS784-Q1

Guru**** 2591980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063893/tps784-q1-tps784-q1

器件型号:TPS784-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A10

大家好、团队、

我想使用该部件 VSON 8封装。

从数据表中可以看出、输出电压与最大输出电流的数据不适用于我的请求。

这是我的请求。

VIN= 1.8V +- 1%

Vout= 1.05V 或1V 固定电压、Imax=300mA。 在最坏情况下、125C 和300mA 下的最大压降是多少? 您是否有任何数据/曲线?

此致、

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

                EC 表6.5指出、150ºC μ A 和300mA 负载电流时的最坏情况压降为775mV (0.8V≤VOUT < 1.2V)。 125ºC Ω 时的压降要求将小于150ºC Ω 时的压降要求。 假设您的输入电压为1.782V (1.8V - 1.8V 的1%、最坏的情况)、在1V 固定输出电压下、您似乎具有~780mV 的压降、 如果在150ºC μ A 下运行、这大约就足够了压降。 因此、在1V 固定输出电压下、您的应用在125ºC Ω 时将有足够的压降(大约)。 对于较大的输出电压、可能没有足够的压降。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    感谢您的快速响应。

    Q1:我需要1.05V 的输出电压、所选器件为 TP784105-Q1 (TPS784105QWDRBRQ1)。 DRBTM  EC 表6.5 还提到了具有固定输出的 DRB 型号的下拉范围。 我对1.05V 范围感兴趣吗? 您能给我更多的说明吗?

    Q2:对于1.05V、我们可以直接订购 TPS784105QWDRBRQ1、对吧? 无需请求电压调优??  

    此致、

    Shanakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

                仅当1.2V≤VOUT < 1.5V 时、数据表中的 DRB 型号规格才适用。 对于 Vout = 1.05V、由于同时发生两个最坏情况事件的可能性很小(压降= 775mV 且 VIN = 1.782V)、因此您的应用有可能有足够的压降。 但是、我们无法确定、因此在设计时要考虑最坏的情况、这是一种很好的做法。 如果使用 Vout = 1.05V、我建议使用更高的 VIN (VIN≥1.8V 始终)。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐适合我要求的任何其他器件。 ?? 可能是超低压降稳压器... 条件与我们讨论的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

                我会推荐 TPS7A10。 它与 TPS784-Q1引脚对引脚不兼容、需要偏置电压源、但具有极低压降、支持您的负载和 VIN/VOUT 要求。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特