This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:启动时的输入电流

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063757/tlv767-input-current-at-startup

器件型号:TLV767

您好、专家、  

我的客户在启动期间出现输入电流问题。 (通过浪涌电流进行器件开关)

请告诉我这种行为的原因吗?

(波形右侧未达到电流限制。)

CH1:输入电流、0.5A/div

CH2:输出电压,1V/div

对于3.3V 输出(TLV76733)

对于1.8V 输出(TLV76718)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    他们能否 为我提供包括 Vin 在内的示波器截图、可能是由于热关断而导致后期开关发生、但前几个尖峰和关断行为是奇数的。

    此外、他们没有以任何方式使用使能功能? 它在整个导通周期内保持高电平?

    最后、它们的输出电容是多少? 奇怪的是、当1.8V 图中的电流降至0A 时、输出不会像针对3.3Vout 版本那样下降。

    此致、

    John