This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25574-Q1:仿真模型错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25574-Q1, LM25574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062458/lm25574-q1-simulation-model-error

器件型号:LM25574-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25574

运行 LM25574-Q1的仿真模型时显示错误。 错误显示为'Can't resolve .param SS={SS}''。 请支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否从 LM25574-Q1产品文件夹下载了该模型? 或者您是否从 PSpice for TI 中获取了该模型?  

    我能够在 PSpice for TI 中运行启动响应仿真、而不会出现此错误消息。  

    请分享您的仿真文件或原理图的屏幕截图、以便我查看。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已下载  LM25574-Q PSpice 瞬态模型。 问题出在模型中的 SS 参数中。 删除此 SS 参数时、会显示另一个错误、例如节点太少。  

    此致、

    Anjali Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjali、

    感谢您提供相关信息。 外部参数声明看起来没有执行、这可能是您遇到此问题的原因。

    尝试设置 SS = 0以运行启动仿真、并设置 SS = 1以运行稳定状态仿真。 对于稳态仿真、请务必为输入和输出电容器以及功率电感器设置适当的初始条件。  

    我将举例说明这在 PSpice for TI 中的表现:

    请告诉我这是否解决了问题。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的支持。 我尝试设置 SS = 0和 SS = 1、但在这两种情况下都显示了另一个错误。 错误显示"节点太少"。 如果可以、可以共享 LM25574-Q1型号。

    此致、

    Anjali Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjali、您好!

    从产品文件夹中插入 LM25574同相和反相 PSpice 瞬态模型。 我验证了当我使用 PSpice for TI 运行(未修改)该模型时该模型是否正常工作。 如果您再次使用不同的 SPICE 仿真器、则可能需要添加外部"参数"定义、如我之前发送的图片中所示。 不过、我不确定其他仿真器如何处理这一问题。  

    e2e.ti.com/.../snvm293a-_2800_1_2900_.zip

    此致、

    Harrison Overrurf