This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:电路问题- LM62460-Q1不稳定

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063020/lm62460-q1-circuit-issue---lm62460-q1-not-stable

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460

你(们)好  

我在 PCB 上尝试连接的电路:在我的第一个 PCB 上、该电路不能按预期工作、 我接收2.8V 而不是5V、RESET 引脚为低电平、指示 IC 处于故障状态。  

在第二个 PCB 中、我看到电压上升到5V 以上、 并且未进行调节。  

我的 BOM 与随附的 BOM 非常相似。 我不确定此问题是否是因为我的组件不匹配? 或者、它可能是某种 其他问题。 请告知我应该查找哪些内容来查看哪些因素会导致器件不稳定。

谢谢

Yuval  

e2e.ti.com/.../5824.WBDesign30.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用的是 LM62460的固定或可调型号? 从您的 WEBENCH 设计中、似乎您已将 FB 直接连接到 VOUT。  

    我是否可以假设 您在 PCB 设计中使用的是 LM62460Q5RPHRQ1?

    您能否加倍检查以确保您的输入电源不受电流限制?

    此外、您能否提供 PCB 布局或 PCB 顶视图图像以供查看? 确认所有组件均已使用适当的焊锡膏正确焊接。  

    粗略地看一下您的设计、您会发现该电路似乎没有任何令人震惊/奇怪的东西。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    我使用 的是 LM62460的可调节型号、我附加 了错误的 WBdesign。

    下面是根据 WBdesgin 设计的。

    再次检查我的组件。

    谢谢

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    请提供正确的原理图、以便我知道每个值是多少。  

    查看您的 PCB 布局图、您能否确认顶层是否有 GND 覆铜? PGND 引脚1和15看起来像内层。

    在开关 IC 所在的层上放置 GND 非常重要、这有助于改善热流和短路接地环路。  

    有关布局示例、请参阅第11.2节。   

    此致、

    Jimmy