This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:如何配置电量监测计以进行100uA (标称值)至1.5A (罕见峰值)测量

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063858/bq27z561-r2-how-to-configure-fuel-gauge-for-100ua-nominal-to-1-5a-rare-peak-measurements

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、

您能否查看以下客户咨询?

我有一个电量监测计(bq27z561-R2)、它应该能够测量10mA 至1.5A 之间的电流。 现在我有一个小问题。

我们的最小电流大约为100µA μ A、因为我们在没有任何工作时将控制器置于睡眠模式。
非睡眠模式下的标称工作电流约为10mA。
如果用户执行特定操作、最大峰值1.5A 可以流动。
因此、我们实际上应该能够测量100µA Ω 和2A 之间的电流、这当然不是很容易。

在这种情况下、您如何处理电量监测计?
1、其尺寸为2A、μ 100µA 未被识别为放电、但器件的智能仍应为 RSOC 和 RemCap 提供合理的值、即使在睡眠状态下也是如此?
2.或者系统是否更100µA Δ Σ 的尺寸(10µA Δ Σ 分辨率)和过饱和的 CC-ADC? 这是完全允许的吗? 那么1.5A 呢?

我更喜欢1。 但我已经尝试过这种方法、但取得了适度的成功。 在具有47k Ω 负载的 Battery Studio 中记录了以下图表(大约85µA Ω):

不知怎么说、一切都波动过大。 我已经阅读了整本技术手册的内容、但没有找到解决方案。
电量监测本身也是一种科学、希望您能帮我。

我已经成功执行了学习周期、因此设置了它的参数、当然、这些限制都相对较低。
唯一的问题是、我显然在抽屉中放置了一根断裂的电缆、导致电池电阻过高。
不幸的是、我稍后才注意到这一点、因为我同时要做四件事。
然后、使用此学习周期进行上述测量、并将合理的电缆无处不在。
这是否只能是由于价值观跳转的学习周期存在某种缺陷? 我本来希望它们在准0电流时应该是无运动的、对吧?

时间线顺便说一下。 因为我没有转换它们、所以在几毫秒内、整个东西都只是在周末的四天里躺着、负载很小。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    该监测计不会测量100uA 的电流、对于大多数应用而言、这并不有用、因为基本上没有 IR 压降、因此可以使用电压。

    当电流如此低时、监测计将根据化学 ID 调整容量、因此在学习周期之前找到的更好匹配(使用 GPCCHEM 工具)将会在低放电应用中获得更好的精度。

    有时 FCC 和 RemCap 可能会随温度变化而波动、我不确定它们的测试条件、但我怀疑化学 ID 或温度变化会导致监测参数出现一些偏差。

    我不确定日志显示的内容、没有提供标签。

    此致、

    Wyatt Keller