This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:有关 BQ76930+BQ78350+BQ7718的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ7718, TIDA-00108, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063605/bq76930-question-about-bq76930-bq78350-bq7718

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ7718BQ78350-R1A

你(们)好

我将按如下方式进行设计。

规格-

部件:BQ76930、BQ78350、BQ7718

电池:10s  

问题-

BQ76930 和 BQ78350的保护措施优先级是什么?

2. 使用 BQ76930和 BQ78350时如何切换到关断模式?

3、按照每5S 应用 BQ7718、总共将应用两个单元。

  我将仅为10S 使用一个 MOSFET。    

   即使我有两个 BQ7718、也可以使用一个 MOSFET 来控制它吗?

4. 我想实施欠温保护。 有办法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    BQ76930 和 BQ78350的保护措施优先级是什么?
    对于某些保护、BQ76930可能会首先激活保护功能。 但需要 BQ78350才能从触发的任何/所有保护中恢复。

    2. 使用 BQ76930和 BQ78350时如何切换到关断模式?
    进入关断模式的方法有三种:基于电压、基于时间或发送关断命令。 请参阅 技术参考手册的第8.4节"关断模式"。

    3、 按照每5S 应用 BQ7718、总共将应用两个单元。  我将仅为10S 使用一个 MOSFET。  即使我有两个 BQ7718、也可以使用一个 MOSFET 来控制它吗?
    是的、您可以使用单个 MOSFET、您需要对顶部 BQ7718的输出进行电平转换。 有关 堆叠式 BQ7718设计、请参阅我们的参考设计 TIDA-00108。

    4. 我想实施欠温保护。 有办法吗?
    BQ78350-R1A 在充电和放电中已经具有欠温保护。 请参阅  技术参考手册的第3.7.3和3.7.4节

    如果您有更多问题、我建议阅读 我们的 BQ76920、BQ76930、BQ76940 AFE 常见问题解答文档。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon