This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:设计可行性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D, TPS53015, TPS51916, TPS51215A, CSD87335Q3D, CSD87384M, CSD87588N, CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063188/csd86360q5d-design-feasibility

器件型号:CSD86360Q5D
主题中讨论的其他器件: TPS53015TPS51916TPS51215ACSD87335Q3DCSD87384MCSD87588NCSD87352Q5D

您好、先生、

我是否可以在 以下设计中使用 FET (CSD86360Q5D)、

有问题吗?

设计[1]

使用 IC:tps53015

输入电压5V 输出电压3.3V IOUT 最大10A

设计[2]

使用 IC:tps51916

VIN 5V Vout 1.2V (DDR4 VDDQ) IOUT 最大10A

设计[3]

使用 IC:tps51215a

输入电压5V 输出电压1.8V 输出电流最大值15A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank1、

    感谢您的查询。 CSD86360Q5D 是一款高性能25V 电源块、可能会对客户的应用造成严重影响。 我们有一款用于同步降压的基于 Excel 的 TI FET 选择工具、可让您输入您的要求、并比较多达3种不同的 TI 分立式或电源块 FET 解决方案、以了解功率损耗、封装和成本。 我已插入您的要求以及控制 IC 中栅极驱动器的一些参数。 对于5x6mm SON、我推荐使用 CSD87352Q5D 30V 电源块。 性能不是那么好、但成本更低。 10A 应用的替代方案是采用5x2.5mm LGA 封装的 CSD87588N 电源块 II。 对于15A、可选择采用5x3.5mm LGA 封装的 CSD87384M。 我们还提供采用3.3 x 3.3mm SON 封装的选项、例如 CSD87335Q3D。 如果您愿意、我可以通过常规电子邮件向您发送电子表格。

    此处提供了一个链接、您可以在其中下载用于同步降压的 TI FET 选择工具。 请尝试一下、并与您的客户分享。

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的支持。

    如果您能与我们分享 此电子表格、我将不胜感激。

    x1054259@ti.com

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    随附的 zip 文件包含您之前发布的3个设计要求。

    谢谢、

    John

    e2e.ti.com/.../Frank1.zip