This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:无法验证 SHA、BQStudio 没有相应的模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061232/bq40z80evm-020-sha-cannot-be-verified-and-bqstudio-does-not-have-a-corresponding-model

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z80

大家好、

进入 BQStudio 时没有相应的操作模板、EVM 型号为4800_0_04、但 BQStudio 中仅提供4800_0_02:

通过选择4800_0_02进入 BQStudio 时、通信正常:

转至 SHA 身份验证屏幕、然后单击更改密钥、并指出修改成功:

单击"验证"、并指明验证失败:

有什么问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我刚才确认您可以从产品页面下载最新的固件和 bqz 文件。 请尝试使用更新的 bqz 文件、使用错误的 bqz 文件可以使器件实现砖型。

    固件和 bqz 安装程序:

    www.ti.com/.../sluc672

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的确认。 安装您提供的 bqz 文件后、BQStudio 可以识别 EVM 型号。

    但是 SHA 验证不成功(请参阅下图、与 BQ40Z80的通信正常)客户想知道原因。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    确保传统 SHA1 = 1 以使 SHA 验证正常工作、如果它为0、则会出现此错误、因为默认情况下它是针对 ECC 设置的。

    此致、

    Wyatt Keller