请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62903 大家好、
TPS62903是否支持负输出设计? 要求如下:
VIN = 4.4V、Vout =-2V/500mA。
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
是的、TPS62903应该能够支持这些条件。 您可以使用数据表中的 Cin、L 和 Cout 组合指南。 有关其他通用指南、您可以查看此应用手册 :https://www.ti.com/tool/TIDA-01405
谢谢、
模块