This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:负输出电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063612/tps62903-negative-output-voltage

器件型号:TPS62903

大家好、

TPS62903是否支持负输出设计? 要求如下:

VIN = 4.4V、Vout =-2V/500mA。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的、TPS62903应该能够支持这些条件。 您可以使用数据表中的 Cin、L 和 Cout 组合指南。 有关其他通用指南、您可以查看此应用手册 :https://www.ti.com/tool/TIDA-01405 

    谢谢、

    模块