This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780:无法启动,运行会在错误的时间点设置为高电平、无 PWML 脉冲

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063060/ucc28780-ucc28780-unable-to-start-run-sets-high-in-a-wrong-point-of-time-no-pwml-pulse

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28782

各位专家:

我是一名研究生、正在参与一个学校企业项目。  ACF 手机快速充电。 现在、我遇到了一个 ucc28780无法正确启动的问题。

根据调试手册,我尝试了大约25Vrms 的 Vin、然而、似乎 ucc28780每120ms 重新启动一次、并且没有 PWML 脉冲。

这里是原理图、在测试中、SET 引脚连接到 REF 引脚

e2e.ti.com/.../ACF_5F00_IPD60R380P6ATMA1.pdf

1:运行

2:HVG

为什么在  VDD 达到 Vvdd (on)之前运行设置为高电平、这使我感到困惑。

感谢您回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofeng、

    您能否向我展示一个波形、该波形可以在 VDD 达到 Vdd (on)之前将运行设置为高电平。  

    我更强烈建议您捕获低侧 FET VDS,变压器初级绕组电流 在调试期间,这两个信号可以告诉您其他信号的很多信息。  此处随附了 UCC28782的另一个应用手册、该手册还可帮助您调试 UCC28780。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaaf9/sluaaf9.pdf?ts=1639722845518&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28782%253FkeyMatch%253DUCC28782%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    BTW:我想问连接到 RUN 引脚的 R15和 R16的用途是什么,它们看起来是 RUN 的虚拟负载,因此 RUN 引脚电压以非常慢的压摆率上升到高电平。 我认为可以移除这两个电阻器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    实际上、我移除了 R15和 R16来进行测试。  

    这是在 VDD 达到 Vdd (on)之前、运行设置为高电平的波形。

    通道1:运行

    CH2:HVG

    通道3:VDD

    由于 VDD 的下降率很小(VDD 达到 Vdd (on))、我在波形中叠加了 VDD 和 HVG 信号、尝试在 VDD 达到 Vdd (on)之前将该运行设置为高电平、并在 VDD 达到  Vdd (on)时设置为低电平。

    再次感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofeng、

    在我看来、当 VDD 达到第一个波形中的 Vdd (on)时、运行会变高。 因为输入电压仍低于欠压。 控制器关闭并开始另一次回收。 如果捕获低侧 VDS 或 PWML,则可能会发现3个或4个连续脉冲。 这是正常行为。

    请按照我向您提供的应用手册中显示的调试指南步骤进行操作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我将按照调试指南的步骤重试。 谢谢你。