This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:用于为伺服系统供电的 PMIC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5085, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063670/lm5085-pmic-to-power-servos

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:LM5088LM5116

大家好,我们一直在寻找能够将电压从输入电压(50.5V 至36V)降至7V 输出电压的 PMIC。 该转换器尤其适用于以5A 的堵转电流为伺服(MKS-hbl850)供电。 这些伺服具有接近9A 峰值的高浪涌电流。 我们了解了 LM5088和 LM5085。 您能否建议我们应该考虑在该应用中使用哪一个? 此外,我们已在之前的应用中使用 LM5116为3个伺服系统供电。 我们希望单独为各个伺服系统供电、因此我们决定使用 LM5088或 LM5085。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    建议使用 LM5085。

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。 原理图设计完成后、将再次确认。