This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:NRES 输出的外部监控

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062682/tps65381a-q1-external-monitoring-of-the-nres-output

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

我们的系统使用 TMS570LS1224和 TPS65381的组合、其中[TPS;NRES]引脚被连接至[TMS:nPORRST]、这样、当 NRES 被置为有效时、TMS 被复位。  由于这是一个安全关键型系统、我们要求 TMS 软件独立于[TMS:nPORRST]监控 NRES 的状态; 为此、我们考虑使用[TMS:AD1IN[20]/AD2IN[4]和[TPS:DIAG_OUT]之间的连接、以允许 TMS 通过数字多路复用器信号 D2.16、 NRES_EXT_IN (TPS SLVSDJ1A 数据表中的表5-6)监控 NRES 的状态。

请确认 D2-16、 NRES_EXT_IN 直接反映了 TPS NRES 输出引脚的状态、如图5-14所示:

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    如第5.4.18节所述、有两种方法可以监控 NRES。 第一个是 NRES_ERR 位(SAFETY_STAT_3寄存器)、当 NRES 引脚的预期输出与检测到的 NRES 引脚输出不匹配时、该位设置为1。 第二个选项是在 DIAG_OUT 引脚上使用 DMUX。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢此次更新、但我想您的回复没有明确说明我假设在我的原始帖子中命名的特定 MUX 信号是要使用的信号、即 数字 MUX 信号 D2.16、  NRES_EXT_IN 信号指示 NRES 引脚的实际状态?

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    是的、这是用于监控 PMIC 外部 NRES 反馈的 DMUX 选择。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的澄清。

    Marcus