This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620 QFN 封装的2布局信息

Guru**** 2520080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063210/lmr33620-2-layout-information-on-lmr33620-qfn-package

器件型号:LMR33620

您好!

我的客户想要 LMR33620 QFN 封装的2层布局示例。   我们可以在数据表中参考 LMR33620 DDA 封装的2层布局。  但是、我们只能找到 QFN 封装的4层信息。   您可以使用 QFN 封装的2层布局吗?   请为我们提供支持。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 M.Hattori、  

     4层布局/PCB 具有为 QFN 提供更佳热性能的潜力。  QFN 没有用作 DDA 封装的散热焊盘。 当运行2A36V 时、热量会 大幅增加。

    如果 您已经知道 2层中的接地较少,请参考 与 DDA 相同的布局,但很难说2层性能相同。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将继续并关闭此线程。
    如果您同意、请点击 Resolved。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高圣

    如果需要、我将请求任何新线程。

    谢谢、此致、
    M.Hattori