This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:如何实现 LM63635-Q1扩频?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063207/lm63635-q1-how-to-enable-lm63635-q1-spread-spectrum

器件型号:LM63635-Q1

 根据规格、它似乎可以在扩频的情况下工作、也可以在没有扩频的情况下工作、但我不知道如何启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM63635Q 具有 展频羽毛、在任何情况下都能正常工作、不能选择带或不带。  图8-7-8显示了示波器中残留模式。的波形

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将继续并关闭此线程。
    如果您同意、请点击 Resolved。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 请关闭它。  如果我有进一步的问题、我将打开另一个主题。