This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:关于自动电源定序的 EN1和 EN2时序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062869/tps65261-1-about-the-timing-of-en1-and-en2-of-automatic-power-sequencing

器件型号:TPS65261-1

您好!

我想向您询问自动电源定序的 EN1和 EN2的时序。
在数据表图29中、首先、EN1和 EN2为"H"。
是否需要在 VIN 启动前将 EN1和 EN2设置为"H"?

我正在考虑下图所示的配置。
当 EN 变为"H"时、我将通过电阻调整时序、以便在启动 VIN 后设置 EN。
自动电源定序是否能够以这种方式工作?

数据表未介绍在自动电源定序设置中何时完成模式、EN1和 EN2设置。
因此、如果您能向我展示这些信息、将会很有帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我们的专家正在检查这一点、 如果有结果、我将及时答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji  

    EN1和 EN2可遵循 Vin 时序。  

    但 EN3信号必须晚于 MODE EN1和 EN2。  

    因此、您应该将一个电容器(0.1uF)与 R4并联、以延迟 EN3信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我还有其他问题。

    上升模式的阶数 EN1和 EN2是否固定?
     是否需要在打开 EN1和 EN2后启动模式、如图所示。 29?
     还是在启动模式后打开 EN1和 EN2?
     在我的电路中、电压由 VIN 上的电阻器分压、电压施加到 EN 上、因此可能会先启动模式。

    2. MODE、EN1和 EN2的"H"和"L"阈值是否与1.2VTYP 匹配?

    3、EN1和 EN2在模式确认后需要打开 EN3多长时间?
     打开它所需的最短时间是否有限制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji  

    Q1:无需遵循图29中的顺序、这只是一个示例。  

     MODE、EN1和 EN2不需要序列。  唯一的要求是在 EN3打开之前 、MODE、EN1和 EN2必须就绪。  

    问题2:是的。  

    问题3:我想说500uS 已经足够好了。