This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:时钟相位问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929, TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063273/tlc5929-clock-phase-question

器件型号:TLC5929

大家好、

我的客户正在尝试使用 SPI 主机控制 TLC5929。 请在下面的问题中提供意见? 谢谢。

1、如何设置时钟相位(CPHA)?

2.我们应该先写入控制数据 MSB、还是先写入 LSB?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Xue、

    SCLK 的空闲电平为0、上升沿对数据进行采样。 因此、CPOL 为0、而 CPHA 为0。

    2. MSB 需要先写入。

    如前所述、客户使用的是 TLC59291、对吗? TLC5929需要17位数据、很难使用标准 SPI 协议进行驱动。